Alambre de la soldadura
El alambre de la soldadura es una de las formas más populares y más fácilmente disponibles de soldadura. Típicamente ensamblaban dos metales en electrónica, la fabricación de joyería, y el pipework, hay una gama de los productos disponibles para satisfacer diversos usos.
Usted encontrará productos populares tales como alambre de la soldadura de Kester y APUNTARÁ el alambre de la soldadura SAC305 disponible para ordenar con nuestro Web site. Almacenamos una mezcla de aleaciones y de diversos diámetros también, incluyendo el alambre fino de la soldadura abajo hasta 0.38m m.
Hojee nuestra gama de producto en línea y utilice los filtros de la búsqueda a casero adentro en la opción derecha para su uso. Usted puede también leer encendido para aprender más sobre los diversos tipos de alambre del fusible de la soldadura abajo.
¿Cuál es alambre de la soldadura?
El alambre de la soldadura es una aleación del metal fusible que es utilizada para asegurar permanentemente dos superficies del metal por ser derretido alrededor de su conexión. Una vez que la soldadura se refresque, forma un enlace eléctrico fuerte. Mientras que otras variaciones están disponibles incluyendo los gránulos y la goma, la mayoría de la soldadura viene en forma del alambre.
Usar el alambre eléctrico de la soldadura protege ensambla de vibraciones y de otras fuerzas, así como permitir señales eléctricas de viajar entre las superficies unidas del metal ininterrumpidas.
¿Cómo usted utiliza el alambre de la soldadura?
Se realiza la mayoría del trabajo que suelda usando un cautín, aunque los armas que sueldan y las estaciones que sueldan pueden también ser utilizados. Si la mano que suelda (en comparación con un proceso automatizado), usted utiliza el cautín al calor de la transferencia a un empalme y derrite la soldadura que usted aplica al mismo tiempo.
Después de dejar la soldadura fresca abajo naturalmente, usted puede cortar con tijeras de cualquier exceso de alambre de la soldadura.
¿Qué tipos de alambre de la soldadura hay?
Hay varios alambres de la soldadura disponibles satisfacer diversos usos y temperaturas. Las consideraciones dominantes al elegir un producto de la soldadura están como sigue.
Plomo o alambre sin plomo de la soldadura
La soldadura es una aleación de los metales que combinan tradicionalmente el plomo y la lata. El plomo es ideal para soldar pues tiene un punto y fácilmente flujos de fusión bajo, haciendo el el más rápido de proceso y más fácil. La salud moderna y las preocupaciones ambientales alrededor del uso del plomo han dado lugar a productos sin plomo de la soldadura, sin embargo, particularmente fuera de los E.E.U.U.
El alambre sin plomo de la soldadura es típicamente una aleación de la lata y de la plata. Estas soldaduras tienen un punto de fusión más alto que opciones y pueden requerir el uso de flujos más activos o concentrados para el funcionamiento óptimo consecuentemente. La confiabilidad del plomo y del mejor alambre sin plomo de la soldadura es áspero igual para los proyectos que sueldan manuales, aunque conduzca la soldadura se considera más apropiado para los usos extremos tales como electrónica aeroespacial.
aleaciones Conducir-basadas
Diversos porcentajes del plomo están también disponibles, con las aleaciones conducir-basadas de uso general incluyendo:
- alambre de la soldadura de 60/40, que era de uso general montar un equipo más viejo
- el alambre de la soldadura de 63/37, que es levemente más costoso pero va del sólido al líquido sin plasticidad
- alambre de la soldadura de 62/36/2, que es el más costoso y contiene la plata
Diversos diámetros
El alambre de la soldadura para la electrónica es mucho más fino que el alambre de la soldadura diseñado para la plomería. Si está previsto para la electrónica, usted puede desear utilizar el alambre o aún menos de la soldadura de 1m m dependiendo del tamaño de los conectadores y de los contactos. Suelde que es demasiado grueso se convierte difícilmente para maniobrar en usos apretados de la electrónica.
Base del flujo o alambre sólido de la soldadura
Usted puede comprar alambre de la soldadura con flujo o fuera. Suelde el alambre con una base del flujo es más común como el flujo hace soldar más eficiente, aunque usted puede también comprar el alambre sólido de la soldadura y aplicar un flujo específico retroactivo si está necesitado.
Tipo de flujo (si está utilizado)
Usted tiene otra opción cuando viene fundir. Una soldadura de la base de la resina para la electrónica probará entre el más eficiente, mientras que el flujo ninguno-limpio es ideal si es preferible evitar de limpiar.
Otras opciones incluyen el flujo soluble en agua, que es altamente activo pero se deben limpiar para evitar la corrosión, y el flujo halógeno-libre que está libre de la clorina, del flúor, y de otros halógeno potencialmente dañosos.
¿Cuál es flujo?
Según lo mencionado arriba, la mayoría del alambre de la soldadura viene con flujo. Funda es un agente químico que reduce los óxidos de metal y asegura una conexión fuerte entre los metales. Los dos tipos principales son ácidos/activos, que se utiliza típicamente en usos de la plomería, y resina/voz pasiva, que es conveniente para la electrónica.
Alambre de la soldadura de la orden con RS hoy
Como surtidor principal de la electrónica en Norteamérica, podemos ayudarle a encontrar su alambre eléctrico ideal de la soldadura y a ponerlo al uso lo más rápidamente posible. Usted puede contar con el envío rápido e inconsútil así como servicio de cliente personal.
No vacile en get en touch con nuestros expertos si usted tiene cualquier pregunta sobre qué alambre de la soldadura es conveniente para sus necesidades. Usted puede también dirigir a nuestro expert hub para leer guías en muchos de nuestros productos más populares de la electrónica.
Orden de On: 12
Orden de On: 12
Orden de On: 25
Orden de On: 12
Orden de On: 12
Orden de On: 25